This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:询问LM358DR作为比较器问题

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/583397/lm358-asking-for-the-lm358dr-as-comparator-question

部件号:LM358

大家好,
客户希望使用LM358进行比较。

输出引脚仅为2.12V,而输入和VDD为3.3V。

您能评论一下这个实验吗? 为什么引脚7上只有2.12V?

以下是针脚7电压的示意图和示波器测量值。

Thansk,
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH您好,  

    输出级晶体管似乎是导致输出电压限制的原因。 输出电压摆幅受两个晶体管的压降限制。 1mA时约为1.4V,但在几uA时可能较低。 将VCC设置为较高的电压(如5V)将获得3.3V输出。 如果您需要更多帮助,请告诉我!

    此致,

    Ramon Jimenez

    通用放大器