This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA197:将OPA197用作互阻抗放大器时,rg的最大值是多少?

Guru**** 2507665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/583138/opa197-when-using-opa197-as-transimpedance-amplifier-what-is-the-max-value-for-rg

部件号:OPA197

您好,

当我使用OPA197IDR作为跨阻抗放大器时,我可以检查rg是否有最大值吗?

对于rg=100Mohm的设计,您是否看到任何问题?  

此致,

公里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    rg没有真正的最大值,除非您在应用程序中定义了任何值。 由于rg设置了增益,因此您需要确保最大信号电平仍在运算放大器的输出限制范围内。 从频率响应角度来看,rg由于与输入阻抗交互而在交流响应中创建零,而较大的rg则是零发生的时间越早。 这意味着您必须丢弃更多带宽来补偿零。 因此,rg的最大值也是您所需带宽的函数。

    如果您需要高精度,请记住运算放大器的输入偏置电流也将由rg增加,如果rg变得非常大,即使在低偏置电流的情况下,您也可能开始看到明显的偏移。

    在您的设计中,您可能需要考虑对同相引脚施加小偏压,以便在没有电流流经二极管时,运算放大器不会饱和。 偏置量应保持较小,因为它也会使二极管偏置,偏置量过大会降低光电二极管的线性。 以下是一个指导设计过程的TI设计,供您参考:  

    此致,

    Zak Kaye

    精密放大器应用