This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA271:工作不正常

Guru**** 2929680 points

Other Parts Discussed in Thread: INA271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/583302/ina271-not-working-correctly

部件号:INA271

您好,

我使用了5个INA271电路,板上有20 mOhm分流器来感应五个不同电压轨上的电流。

INA271中的两个电路工作正常。 但其中三个不是。 他们正在经历可变增益。 在这三种情况中,使用Gain CCA 35,第二种使用CCA 40,第三种使用CCA 18。

我怀疑问题在于布局不正确,从原理图上看,所有电压轨的电路都相同。但是,两个工作正常的电路和一个增益为18的电路都有来自PCB顶部层分流器的迹线。 带有增益35和40的则需要将来自分流器的迹线交叉,因此它们使用的是通孔。 我还可以测量从并联到INA271的其中一条迹线上相对显著的电压,在不能正常工作的放大器上,CCA为10-15 mV,这会使INA271断开。

有趣的是,即使放大器的增益不正确,它们仍然线性工作,换言之,它们的增益是恒定的。

所有五个电路都具有相同的+5 VDC电源。 Kelvin连接用于连接到分流电阻器垫。

有人能帮我找出这种行为的原因吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marek:

    当您说您遇到可变增益时...您的电压基准是多少?

    您是否正在测量INA输入中的Vsunm,以确认您正在获得所需的差分电压? 如果布局不正确,则分流器中的电压可能与INA输入中的电压不同。 如果存在布局问题,则很可能是INA未看到您期望的输入电压,这就是您看到"可变增益"的原因。

    也许,您可以分享原理图和布局? 这将帮助我更好地了解您的申请。

    此外,我们还有一个视频系列,提供布局建议以及如何对当前分流监视器进行故障排除,以找出错误来源。 请参阅第13节和第14节。
    e2e.ti.com/.../46.7332万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的回复。

    我可以确认INA输入引脚之间的差分电压与电阻器上的差分电压不同。 您知道这可能是什么原因吗? 增益大于20的两个电路在从并联到INA输入的迹线上都有通电。

    明天我将上传示意图和布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marek:

    INA和并联电阻器的输入值不同的原因是布局问题,额外的寄生阻抗。 请查看我在上一篇文章中推荐的视频。