This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226关于电流,电压和电源检测问题

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/583150/ina226-ina226-about-the-current-the-voltage-and-the-power-detection-issues

部件号:INA226

大家好,

客户正在使用INA226检测 电流,电压,总线电压和电源。  00h寄存器值设置为4093 (十六进制)。  

05h寄存器值设置为06AB (十六进制)。 附件是他的原理图和代码。  对于原理图,A0引脚和A1引脚对地短路。

外部电路将电流输入到INA226的输入引脚。  

这些问题是:

1: 客户无法 同时读取电流,电压,总线电压和功率值。 但他可以读取 这些 参数的任何值  

单独。 读数结果与实际测试值不同。  

2. 00h和 05h不能同时读取。 如果客户读取00h 寄存器,  则05h寄存器值为0。  

客户读取05h 寄存器,  00h寄存器值为0。  

3.即使客户将IN+引脚连接到IN-引脚,读数结果也是FF。

问题1:对于客户 的示意图和寄存器配置,这些是否正确? 如果有问题,如何修改 原理图和

 寄存器配置。 请为我提供正确的步骤 来配置 寄存器。 客户是否参阅表1计算电流和功率  

  注册配置?

问题2:我认为客户输入信号是 输入+/-针脚的电流。 但我认为输入信号是   输入+/-针脚的电压。

我的理解是否正确?

我想 验证 in+/-针脚的输入电压范围。

  数据表中6.5 电气特性的并联电压输入范围是多少?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

 e2e.ti.com/.../INA226_5F00_CODE.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    (1)

    • 我无法确定原理图是否正确,因为它不显示值。 什么是VCM,Vs (SVS),Vbus值? 不确定他们将Cur1 +或Cur1-称为什么。 我们需要知道他们的电源电压(VCM)是多少。
    • 有关寄存器配置,客户应参阅表1和7.5 2部分,以便能够对功率测量引擎进行编程。 我们还提供了一个培训视频,讨论如何对数字输出电流并联监视器进行编程,以实现直流和电源读数。 请参阅视频15。
    • 用于C编码。 我不使用C进行编程,因此我无法验证他们的代码以查看其是否正确。 我找到了一个代码示例,他们可以使用该示例比较和验证其代码是否正确。

    (2)并联电压输入范围为+/- 81.92mV。 它是INA226输入引脚(IN+/IN-)之间允许的电压范围。