This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 不平衡到平衡(XLR),带受控增益

Guru**** 2930930 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1632, THS4131, OPA211, OPA1612, OPA1611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/581391/unbalanced-to-balanced-xlr-with-controlled-gain

主题中讨论的其他部件:OPA1632THS4131OPA211OPA1612OPA1611

您好,

i`m设计XLR平衡输出。

请您为我提供一个好的\最佳拓扑,以便将不平衡转换为平衡。

电源为双轨(+/-15V)

我需要在此阶段调整增益(例如使用DIP开关)。

可能使用差动运算放大器(如OPA1632)是最佳方法,但需要同时切换2个反馈电阻器。

--谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Victor,

    如您所述,使用全差动放大器(FDA)(如OPA1632或THS4131)是将不平衡输出转换为平衡输出的最佳方法。

    您是否有可能在FDA输入前建立衰减器网络,而不是FDA反馈路径? 在 FDA反馈环路中包括DIP开关时,您可能在信号路径中添加非线性。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我认为可能的解决方案是在仪器运算放大器配置(使用输入级)中使用OPA1612 (或OPA211,OPA1611)

    其中一个差速器输入接地。 只能通过一个电阻器来调整增益。

    你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Victor,

    您可以在仪器运算放大 器(或OPA211,OPA1611)配置中使用OPA1612。 但是,我想您想对平衡输出(差分输出)进行不平衡(单端输入),对吗? 我认为您无法通过仪器运算放大器配置来实现这一点。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回答。

    任何OpAmp`s (包括InAmp`s和FDA`s)的输入电压差均可工作。

    n`t,如果我将接地连接到其中一个输入端,我将SE转换为差动转换,是不是?

    第一级(典型的三个OpAm`s InAmp)看起来很好,因为我只需要调整个电阻器来设置增益

    并具有相位和相位外输出。

    此致,

    Victor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Victor,

    是的,如果将仪表放大器第一级的其中一个输入接地,则应该能够进行SE到差动转换。
    但是,在这种方法中,您不能控制输出共模电压,这可以通过FDA轻松实现。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,最坏情况下需要执行一些SPICE建模。

    但我认为,如果使用双重运算放大器,我会尽量减少这种情况。