This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:具有RTD冷接点补偿的热电偶放大器

Guru**** 2536190 points
Other Parts Discussed in Thread: INA128, INA129

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/582960/ina128-thermocouple-amplifier-with-rtd-cold-junction-compensation

部件号:INA128
主题中讨论的其他部分: INA129

您好,

我已根据图6构建了应用电路。在INA128/INA129数据表中,标题为"具有RTD冷接点补偿的热电偶放大器"。 我使用的是T型热电偶,因此使用了R1=R2=102k。 RTD是铂100欧姆热敏电阻,符合RTD多项式,属于A类(低误差)。  

我只是在测试,看看是否可以通过将热电偶置于环境空气中立即记录合理的温度。 我的增益电阻器为165欧姆,增益为304.03。 考虑到这一点,在室温下,热电偶输出电压应约为300至400 UV。 但是,INA128的输出大约为2.7V。 除以增益,热电偶电压就意味着8mV,这是非常高的。

关于我的设置的一些注意事项:

1)我正在使用National Instruments的USB-DAQ和LabView获取数据。 DAQ将采集作为"差分"设置执行,并且在LabView中将其指定为此设置。  

2)整个电路的接地是DAQ (Ni-USB 6211)的AI接地,这不是接地。 我已经读到过,我不应该将此接地与接地相连,以进行差分测量。

3)根据数据表,INA128上的负载电阻为10千欧。

4)为确保热电偶输入端的稳定性,我在导线之间添加了10uF电阻器。

5)我的V+为12V,我的V-为-12 V

6)整个布置位于双面印刷电路板上。  

在LabView中,我在给定的时间间隔内连续采集样本,然后除以要获取的样本数量和平均Vo。 然后,此Vo除以增益,再乘以100万,将其从伏特转换为微伏。 然后,通过适当的T型多项式将新数值(单位为微伏)转换为温度(已反复检查以确保数学和多项式值正确)。

对于输出电压不代表我的输入电压的原因,我们非常感谢您提供任何建议。 我是这个论坛的新老,因此,如果我没有提供足够的信息,或者如果有任何不清楚的地方,我表示歉意。 如有需要,请咨询,我将提供更多信息。

谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    解决了:当我用金属膏将RTD粘结到juncion时,热电偶接头通过~200欧姆阻抗连接到电路板上。 这导致与热电偶平行的额外电阻,并使补偿电路断开。 我清洁了表面并重新检查电路板接头处的无限电阻,没有焊接热电偶,200欧姆电阻消失了。 电路现在工作正常。 有点吵,但从导线到接地导线的电容器没有固定。