This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:低电流感应

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/582945/ina226-low-current-sensing

部件号:INA226

你(们)好

我很难确定是否可以使用此设备测量10 uA的低电流。

如果我可以使用1k并联电阻器,那么我应该没问题,但这样做时,我得到的测量结果与预期的结果不同。 例如,我有一个5V电源和一个200k负载。 电流应为25uA,但INA226的读数为31uA。

我的猜测是INA226由于其感应引脚中的电流而导致此差异。 我对吗?

我还能如何测量低电流(其他什么设备)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Graeme:

    对于uA顺序的低电流,您需要使用仪表放大器。 我们的电流并联监视器无法准确测量这种小电流。 您可以在Precision Amplifier论坛(e2e.ti.com/.../ )上发帖。 他们可能会跟进您的应用程序并推荐合适的设备。