This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8481

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8481, DRV8881, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/582863/lmp8481

主题中讨论的其他部件:LMP8481DRV8881INA240
  1. 我正在使用LMP8481测量PWM伺服系统的电流(由DRV8881驱动)
  2. 电路的供电电压介于20V至35 VDC之间
  3. 数据表(8.3 6低侧电流感应)中有一个不明确的注释,警告低电压(<4V)的使用
  4. 我是否应该担心在我的应用程序中使用LMP8481?
  5. 另一个问题是,从伺服PSU或从单独的(噪音较小的) 5V PSU为IC供电更好吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ilan,

    LMP8481是仅高侧电流并联监视器。 它不适用于低于数据表指定的4V的电压。 对于PWM系统,我建议您查看INA240。 此设备也可以与20V至35V VDC配合使用。 它的共模电压范围为–4 V至80 V

    此致