This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 滞后电流感应解决方案

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: INA301, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/582478/hysteresis-current-sensing-solution

主题中讨论的其他部件:INA301INA240TIDA-0.0909万TIDA-0.0913万

您好,  

我正在为开关磁阻电机寻找滞后电流感应解决方案。 相位的切换频率为666.67Hz,我需要在0.75ms的最大脉冲持续时间内执行电流感应滞后。 (总时间为1.5ms的50 %)。

如何为电流传感器选择刷新率? 另外,我的电流应限制在1 A附近,并建议一些适合我需求的产品(如电阻电流感应)。  

(电流传感器的电源电压为5V)电动机侧电压为48 V,2 A峰值.......

谢谢!

Pragash.A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pragash,

    您的职位已被调到当前传感论坛以获得更好的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pragash,


    这是高侧,低侧还是直插式电流感应配置?  对于在线,我们的最佳产品是INA240。  如果不了解您的系统,我可能也会建议您选择高端系统。  对于低端,您可以尝试INA301。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,它适用于开关磁阻电机非对称半桥。 配置为直插式电流感应.... 电流范围也将小于2 A。是否可以使用INA 240进行滞后电流控制,我关心的是输出刷新率...... 我使用的微控制器时钟频率为48Mhz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先,我建议您看看TI设计的TIDA-0.0909万和TIDA-0.0913万,这两种设计都是关于使用INA240进行直插式感应的电机控制。 您是否已经了解过此内容? 它使用C2000微处理器启动板和我们的INA240来创建控制电路,这些控制电路可能就在您的小巷中。 如果这不适用于您的电路,或者您缺少更多信息,请告知我们,我们很乐意为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的回复。 我现在正在检查文档。 它将适合我们。 是否还有成本效益高的替代方案? 我们每板需要3个传感器,终端行业是适合的纺织品...

    谢谢!

    Pragash.A