This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/582481/ina240-ina240

部件号:INA240
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

尊敬的各位

我想知道(a)输入在指定的负共模电压范围内和(b)超过电流感应放大器指定的负共模电压范围内的确切输出行为。 例如,INA240具有指定的最大负共模电压-4V。 当输入信号为-3V负时,输出会有什么行为?当输入信号为-10V时,输出会有什么行为? 我特别想知道上述两种情况中的哪一种会导致(1)正确的输出行为(2)不正确或不可预测的输出行为和(3) IC损坏(如果有)。

此致

伊克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Imtiaz,您好!

    让我先提一下,设备输出的行为也取决于其他参数,而不仅仅是VCM电压。 例如负载电流,Vsunt等

    现在,请回答您关于VCM的问题。 由于VCM的原因,只要VCM范围保持在-4V至80V之间,设备将会出现正常行为。 也就是说,如果您的VCM =-3V,则设备在规格范围内,应具有正常输出。 VCM的绝对最大额定值为-6V至90V (数据表第4页)。 这意味着任何超出此范围(AS -10V)的电压都将提供不正确或不可预测的输出行为,并可能损坏设备。

    如果您想了解更多有关INA240器件正常操作的信息,您可以使用我们的TINA-TI模拟器执行一些模拟。 您可以在以下网站上找到参考设计。 www.ti.com/.../toolssoftware

    希望这能有所帮助!