This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:OPA857和THS4541输出电压问题

Guru**** 2384320 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4541, OPA857
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/582097/opa857-opa857-and-ths4541-output-voltage-issues

部件号:OPA857
主题中讨论的其它部件:THS4541,, TIDA-0.0725万

大家好,

客户正在使用OPA857和THS4541。 他指 的是附件中的电路。  他测试输出引脚(8针) 电压和OUTN引脚(5针)电压  

 回路图中U6的电压。 但它们正在逐步发展。 然后,他测试    示意图中U7的OUT+针脚电压和OUT-电压。  

U7的输出+针  脚电压和输出 电压仍  处于相位。  

  为什么OPA857和THS4541以 相位输出信号,而不是差分信号?   OPA857和THS4541是否输出 差分信号

输出信号是否相反?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TI FAE,

       我遇到了与上述情况相同的情况。 OPA857 和 THS4541 没有 输出反向 差分 信号。  差分 信号处于同一相位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    Q1-他测试  原理图中U6的输出插针(8针)电压和OUTN插针(5针)电压。 但它们是相位的:这是不可能的,OUTN引脚将始终保持在1.833V或(5/9)*Vcc的恒定。如果您看到OUTN引脚实际移动,则说明出现了问题。 请向我发送一份所看到内容的示波器快照。

    问题2:U7的输出+针  脚电压和输出 电压仍  处于相位:我不知道。 我在使用TIDA-0.0725万进行测试时没有看到这一点。 两个输出应始终是差分/互补的。 请发送示波器截图以及实际测量结果的详细信息。

    -Samir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Samir,

    感谢你的帮助。 我会询问客户。 我会回复你。