This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6214:THS6214输出偏置问题

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/580613/ths6214-ths6214-output-bias-issue

部件号:THS6214

大家好,

   我已经测试过TI THS6214,电源是12V,我发现我们在Pin20和Pin17上有6V的偏压,我可以知道为什么我们有偏压吗? Pin20和Pin17的最大电压容差是多少? 欢迎您提出任何意见!  谢谢。

最佳,

何嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jia:

     R7和R3形成的电阻分压器产生6V的共模偏压。 电路的共模增益为1V/V,因此共模电压被传递到输出引脚。 数据表第24页对此进行了简要说明。

    在数据表的第8页上,THS6214的典型输出摆动被指定为+/-4.9V (当每个 输出上的Rload =50欧姆时)。 由于您在应用中使用单面耗材,因此引脚上的输出摆动限制为1.1V至10.9V。 希望这一点是明确的。

    -Samir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     1、如图所示,I add a 1.5V peak 2MHz frequency differential signal to pin 1&2,output is 2 Ω load,how about output waveform of pin17&20 in 1us to 1 mins, why?

    2、Pin23&24的状态是什么,数据表是100 % 偏移,但实际测试是关闭状态,您能解释一下为什么?

    3、THS6214内部是否存在过热保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yuan:
    问题1. 我不确定您的第1季度意味着什么。 但是,如果放大器中的差动输入为1.5Vpeak =3Vpp,增益为(1+2200/165)=35,则输出为105Vpp输出信号。 因此,放大器的输出将饱和。 两个98欧姆电阻器的输出端也有2欧姆负载...这本身就是大约1/99的衰减。

    问题2. 根据您的电路,偏压引脚上似乎有0,0,这是全偏压模式。 我也不知道你在这里问什么。

    问题3. 当芯片温度超过150C时,我们的大多数放大器都具有热保护。 我不确定THS6214是否具有热保护;我必须检查。 根据您的电路和评论,我认为您没有过热问题。

    -Samir