This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA870:PGA870偏移

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/581680/pga870-pga870-offset

部件号:PGA870

在0dB和20dB的增益下,可应用于反相输入的直流偏移的有效范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Colin:
    您指的是共模偏移量吗? 由于这是差动输入-差动输出放大器,所以同相和反相输入都必须具有相同的共模偏移。 对于PGA870,共模偏移是中间电源。 (请参阅第14页上的“设备操作-输入衰减器”)。
    -Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的不是CM偏移量。

    我们希望有针对性地偏移ADC所看到的输出,并研究如何才能最好地实现这一点。

    输入与非反相输入交流耦合;反相输入通过相同的电容器值接地。

    我们是否可以简单地将偏移电压(例如DAC +缓冲器)应用到反相输入?

    我们 知道,这将取决于增益设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Colin:
    我们没有对PGA的这种模式进行评估,所以我不能肯定地说这种或那种方式,但我看不出有什么原因导致这种情况不起作用。 我将与其他一些工程师聊天,如果他们认为这不起作用,明天就会告诉您。
    这是一种奇怪的配置放大器的方法- ADC的每个放大器输出实际上都在不同的共模电压上。 这是否有任何可能,因为您有单向脉冲输出,并且您想使用ADC的全动态范围?
    您还可以购买我们的其中一个EVM,并使用您的配置来查看此方法是否有效。 如果我有一个EVM在工作,我将亲自尝试。 请告诉我:
    1.什么增益配置?
    2.同相输入信号的频率和幅度。
    3.反相输入处的电压偏移。

    -Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用PGA870来驱动快速ADC,同时放大  BW 220MHz的1Vp-p信号 ,该信号是交流耦合到同相输入的。

    反相输入通过相同的电容器值接地,因此处于交流接地电位。

    是否可以通过某种形式的直流耦合网络将直流电位应用到反相输入,以在差分输出处实现差分偏移功能,而不影响共模电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Colin:
    我与一些更熟悉该产品的人交谈过,只要您对输出差分偏移感到满意,您就应该能够从低阻抗源(如另一个宽带运算放大器)驱动具有直流电压的反相输入。

    -Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    星期五,我尝试了以下方法,测量ADC输出的偏移量...
    0dB增益:
    用固定电阻680e至+5V,然后至GND进行测试。 在输入和输出方面似乎出现相同的差异变化。
    然而,使用100E时,除初始瞬态外,偏移似乎没有变化(有证据表明680e为瞬态)。
    20dB增益:
    680e能够在500和1.58万代码之间进行偏移。
    随着电阻器的增加,电阻器的比例会降低,因此假定为线性。

    我将尝试使用Lo Z电压源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Colin:
    使用具有有限直流输出阻抗的电压源时,将为2.5V中端电源提供分压器电源。 内部电阻器约为75欧姆。 能否同时检查反相输入处的电压并检查其是否合理?

    -Samir