This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA659:OPA659关于RF和CF值选择问题

Guru**** 2542720 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA659, OPA657, LMH6629, OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/581746/opa659-opa659-about-rf-and-cf-value-selection-issues

部件号:OPA659
主题中讨论的其他部件: OPA657LMH6629OPA857

大家好,

客户正在使用OPA659。 客户使用  图39。   HIS数据表参考电路的宽带,低噪声,互阻抗放大器(TIA)

设计。  在他的神宫里,CDIODE是0.7pF。 客户希望将带宽控制在100MHz。  图39中的二极管可以提供

从数百NA到数十 UA。 输入电流 频率为10Hz至30kHz。

   当带宽控制在100MHz时,如何计算图39中的RF和CF值?  

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey,

     我感到困惑-您说输入电流频率是10 Hz到30 kHz,但所需的带宽是100 MHz?

    要从理论上了解如何设计TIA,请参阅以下两篇文章:

    e2e.ti.com/.../what-you-need-to-know-about-transimpedance-amplifiers-part-1

    e2e.ti.com/.../what-you-need-to-know-about-transimpedance-amplifiers-part-2

    在这些文章中有一个计算器,我用它来得出以下数字。 请注意,当计算器要求输入电容时,您应该包括光电二极管的电容和运算放大器输入电容。

    现在,让我们开始设计:

    OPA659:它的增益带宽乘积或GBW为350 MHz。 使用4.5pF的输入电容,您只能获得1.5kOhm (CF = 1.85pF)的增益,以获得100 MHz的闭环带宽。

    OPA657:增益带宽产品或GBW为 1600 MHz。 使用5.9pF的输入电容(4.5pF +0.7pF来自运算放大器本身) ,您只能获得4.2kOhm (CF = 0.53pF)的增益 ,以获得100 MHz的闭环带宽。

    LMH6629:增益带宽乘积或GBW为 4000 MHz。 使用6.4pF的输入电容(4.0pF +1.7pF来自运算放大器本身) ,您只能获得10 kOhm (CF = 0.226pF)的增益 ,以获得100 MHz的闭环带宽。 稳定此放大器可能有点棘手,因为它不是单位增益稳定。 您需要在TINA中模拟电路以获得精确增益。 此外,此放大器是双极输入,因此其电流噪声会很高,从而降低SNR。  

    OPA857:这是一个集成互阻抗放大器,具有2个可切换增益。 这可能是您的最佳选择。 您可以获得20kOhm的增益和105MHz的带宽。 反馈电容与反馈电阻器集成在一起。

    您可以购买一个EVM,它包括直接在放大器输入处添加光电二极管进行测试的功能。 请参阅下文

    www.ti.com/.../tida-0.0978万

    -Samir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Samir,

    感谢您的回复。

    以获得您的回复。 我还有一些问题:

    问题1:对于OPA659,为什么输入电容为4.5pF? 对于OPA659的输入电容,是否为CDIFF 1pF+ CCM 2.5pF+CD 0.7pD=4.2pF?

    问题2:我已下载0508.TIA_Calculator Excel。 首先,我们需要从Excel获取GBP,RF和CIN值或F-3dB,RF和CIN值

    值。 但在这种情况下,我们不知道RF值。 如何计算RF值?

    问题3:客户所需的带宽为100 MHz。 这是否意味着f-3dB为100MHz?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    问题1:我从PCB添加了一些寄生电容等。我不太担心这里的准确性,因为OPA659没有足够的带宽,而且噪音也太大。 对于TIA应用来说,它确实不是一个好的解决方案。

    问题2:如果您使用的是计算器1,那么您将根据所选的光电二极管和放大器了解GBP和输入电容。 然后,您将不断更改RF的值,直至达到所需的闭环TIA带宽。

    计算器i
    OPAMP增益带宽产品(GBP) 1600.00 MHz
    反馈电阻(RF) 100.00 千欧
    输入电容(CIN) 100.00 PF
    闭环TIA带宽(f-3dB) 5.05 MHz
    反馈电容(CF) 0.446 PF

    问题3:是的,100 MHz是-3dB带宽。 当然,对于5千欧的OPA857,由于其-3dB带宽为125 MHz,因此您的功率相当平坦。 图3显示OPA857中的1kOhm负载在+/-1dB内。 如果客户在脉冲应用中使用此功能,则峰值应该不重要。

    -Samir