This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:数据表P23上的隔离电压感应

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/581714/amc1301-isolated-voltage-sensing-on-the-datasheet-p23

部件号:AMC1301

大家好

您是否介意询问AMC1301?

请告诉我们操作原理图52,图53和以下说明?
'因此,在具有高精度要求的系统中,建议在AMC1301设备的负输入(VINN)处使用一个串联电阻器,其值等于并联电阻器R3 (即R3'=R3)
(如图52所示)以消除偏置电流的影响。"

图52所示为"  车轮桥接电路"。
如果R3和R3 是不同的值, 则在   Rin的两端发生源或汇。
因此, 为了 消除偏置电流的影响,R3和R3必须是相同的虚拟。
我们的认可是否正确? 还是不是?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Matsumoto-san!

    图49是AMC1301的典型使用案例。  输入电压范围为+/-250 mV,预期应用将使用小值并联电阻器(子欧姆)测量电流。  图52是应用测量电压的情况,并且分流电阻器(R3)与典型的电流并联电阻器(数百至数千欧姆)相比相对较大。  如果是大型并联电阻器,则从设备流出的偏置电流将流经R3,从而导致错误。  与VINN串联的R3电阻有助于平衡电路。

    图53 (和图14)显示了输入共模电压对偏置电流的影响。  60 uA的典型值基于0V VCM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom San

    感谢您的回复!
    与VINN串联的R3电阻有助于平衡电路。
    ->很抱歉我们无法完全理解。特别是在R3导致错误的情况下。
    它是否会阻止电流 流经R3?
    桥接电路的测量是否不正确?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matsumoto-san,

    如果您通读了9.2 .2.2 一节的详细设计说明,它将很好地解释正在发生的事情。 暂时忽略AMC1301,R1 + R2 + R3的电阻串将根据顶部的电压和电阻值(欧姆定律)获得流经它们的电流。 当AMC1301处于电路中时,内部VCM导致的偏置电流将通过R3流至GND1,从而导致偏移和增益错误。 为纠正增益错误,R3插入VINN支脚,使流经R5,R4和R3的电流与R5',R4'和R3'相同。 偏移误差可以校准出来。