This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:4-20mA回路电流至0-5V转换器

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/581683/ina826-4-20ma-loop-current-to-0-5v-converter

部件号:INA826

我正在阅读 http://www.ti.com/product/INA826/datasheet/application_and_implementation.html

由于我们不测量+/-10V输入,是否可以使用具有2.5V参考芯片的单5V电源?

我们的主板上还有+12VDC,但我们没有+15V和-15V。

由于主板上的空间有限,我们无法添加不同的电源导轨。

输出摆幅对我们来说是可以的,因为我们有0-5V范围的10位ADC。

谢谢!

Khoi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Khoi,

    INA826设计为在 低至3V的单电源电压下工作,因此您可以使用5V电源和2.5V参考电压。 您只需确保在设备输入和输出限制范围内操作。 如果您访问此处:

    在底部,您将看到仪表放大器的VCM vs Vout计算器,您可以使用它来了解您的信号限制。

    如果您不熟悉VCM与Vout图表,Pete Semig有一个关于该主题的精彩博客系列,可在此处找到:

    此致,

    Zak Kaye

    精密放大器应用