This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV522:当导轨为5V时,TLV522将在1.7V时饱和

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2950, TLV522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/580621/tlv522-tlv522-saturates-at-1-7v-when-rail-is-5v

部件号:TLV522
主题中讨论的其他部件:MSP432P401MLP2950

我一直在使用MSP432P401M连接传感器的电路。 该传感器提供0.5V至4.5V的输出,根据规格,频率响应为19 Hz。 我在这里看到了一个最奇怪的问题。 运算放大器在1.7 伏时饱和。运算放大器在1.6 或1.7 伏之前提供比例输出,但不会超过该值。 我更换了运算放大器及其周围的电阻器。 我已经检查了它是否获得了正确的耗材和输入,并且所有的内容似乎都正常。 最令人困惑的是,在这种行为突然开始之前,它已经工作了几个星期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil,

    这是一条有趣的赛道。 我注意到U5-B的输出未连接到R7,您的电路是否正确?

    根据我的分析,电压应为(如果R7连接至U5-B的输出)

        运算放大器上的电源电压为5V

        传感器输出= 4.5 V,U5-A输出= 1.928 V,U5-B输出= 3.375 V

        传感器输出= 0.5 V,U5-A输出= 0.214 V,U5-B输出= 0.161 V

    您获得的价值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonnie,

    R7已连接到OPAMP的输出节点以完成反馈循环,抱歉草图不完整。

    根据我的理解,第一个运算放大器(U5-A)将是电压随动件,因此其输出将与传感器输出相同。 第二个运算放大器(U5-B)将使电压水平降至ADC电压水平。 对我来说,计算结果是

    传感器输出4.5V,U5-A输出4.5 V和U5-B输出3.375 V

    传感器输出0.5V U5-B输出0.5 V和U5-B输出0.375 V

    U5-B处的输出仅在1.7 电压下饱和。 电路组装后第一次快速运行,检查是否一切正常,这就是我得到的:

    传感器输出电压                        ADC (以V为输入)(即 U5-B输出)

    0.53                                         0.3975

    1.012                                       0.759

    2.032                                        1.524

    3.032                                       2.274

    但是现在运算放大器输出不会超过1.7 V。由于所有组件都是SMD,我无法检查运算放大器所消耗的电流。 运算放大器的电流是否可能超过LP2950的供电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nikhil,

    我想对您的设置做一些说明:

    1)此电路是按上图所示自行测试,还是实际驱动ADC? TLV522所需的电流不可能超过LP2950所能提供的电流,但您可能超出了运算放大器的输出驱动能力,这只是几毫安。  

    2)您尝试与ADC连接哪种传感器?  

    3)您是否有可以分享的示波器镜头?

    此致,

    Zak Kaye

    精密放大器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zack和Bonnie,

    昨天我能够指出这个问题。
    上述运算放大器电路与4层印刷电路板上MSP432P401M微控制器的ADC相连。 我们选择TLV522的原因之一是它可以提供轨对轨输出,并且ADC不需要极高的电流。 整个板已装配。 我们连接的传感器是基于电容的倾斜传感器,它有自己的电路,以直流形式提供输出。

    发生这种情况的原因是ADC引脚损坏。 我们正在检查印刷电路板上所有组件的连接性,而输出到接地的运算放大器仅显示30欧姆电阻。 因此,我们将ADC引脚向上提起,断开了ADC引脚的连接,而向地面的运算放大器在DMM上显示了开路连接。 之后,我检查了ADC引脚到接地的连接性,它显示了30欧姆的电阻。 这全部处于完全关闭状态。 所以我认为有东西损坏了ADC,因此它消耗了太多的电流,从而给OPAMP加载了电流。

    现在,我们正在切割轨道,并通过外部铜线将运算放大器输出焊接到第二个气缸组的ADC。 这将用于测试目的,但如果问题重复出现,则我们将需要对其进行处理。