This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:输出偏移与供应计算

Guru**** 2767435 points

Other Parts Discussed in Thread: INA128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/579218/ina128-output-offset-vs-supply-calculation

部件号:INA128

如果在+/-3.5V电源上运行INA128,则输出与增益为10的电源之间的偏移电压的计算是什么?

 

这是基于电气特性表规格的正确方法吗?

 

偏移电压与电源(RTI)= 1 + 100/10 = 11uV/V

如果电源为3.5V,则电源变化为 15V–3.5V = 11.5V

因此,11.5V x 11uV/V = 126.5uV RTI

 

由于G=10,因此输出偏移将为126.5uV x 10=1265uV =1.265mv    

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    方法正确。 唯一的区别是使用完全双极电源跨度,因此30V -7V = 23V。  因此,这些条件下的偏移与电源(RTI)将为253uV。