This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:EMI抑制与TPA6120A2

Guru**** 2574175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2, OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/581140/opa1622-emi-rejection-vs-the-tpa6120a2

部件号:OPA1622
主题中讨论的其他部件:TPA6120A2

我的客户询问:

作为替代方案,我注意到很多人正在使用OPA1622作为耳机放大器。 与TPA6120A2相比,它的EMI抑制有何想法?  

请告诉我

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Viktorija,
    由于OPA1622和TPA6120A2在放大器的输入电路中使用双极结晶体管(BJT),因此它们对EMI都非常敏感。 我们目前尚未在OPA1622上测量EMI-RR,但我可以告诉您,根据使用经验,如果输入有长PCB迹线或电线,它将会接收EMI信号。 客户已成功抑制了使用RC低通滤波器的EMI,该滤波器直接放置在OPA1622输入端(放大器反馈环路内)。 100欧姆+ 15pF是有效的组合。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 请确认:您所说的电路是否与附件中突出显示的部分类似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这正是我所说的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢