This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:测量中交流电压感应的电流隔离

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/581088/amc1301-galvanic-isolation-of-ac-voltage-sense-in-metering

部件号:AMC1301
主题中讨论的其他部件: TIDM-1000

我计划将AMC1301用作三相计量芯片的三个电压基准的电流隔离。

其他人是否有使用此设备进行此用途的经验?

是否有人知道设备的ENOB?

随着时间的推移,输入偏置电流是否会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    欢迎参加e2e论坛! 有几种参考设计使用AMC1301进行3相电压测量-其中一个示例是TIDM-1000 (www.ti.com/.../TIDM-1000)。 由于AMC1301是一个放大器,因此没有与之直接相关的ENOB,但84 dB的典型SNR将转换为14位的分辨率。 请查看AMC1301数据表中的9.2 .2.2 部分,该部分包含有关偏置电流的一些信息。