This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:OPA211偏移电压和偏置电流错误计算

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/578437/opa211-opa211-offset-voltage-and-bias-current-error-calculations

部件号:OPA211

您好,支持

我目前正在观看在线视频培训系列“TI Precision Labs -运算放大器”

在偏移和偏置电流视频中,对输入电阻为5K的OPA211的典型和最大情况进行了一些计算,如下图所示:

我已使用以下相同系列的第一个视频中建议的方法进行了以下计算:

对于OPA211:

用于OPA211

典型:

最大

Vos =+/-30uV

Vos =+/-125uV

第1阶段:

阶段1:

增益=1+100/1=101

增益=1+100/1=101

VO_OS =(+/-30uV)* 101 =+/-3.03mV

VO_OS = 101*(+/-125uV)=+/-12.6mV

IB =+/-60nA

IB =+/-175nA

RF = 10万

RF = 10万

Rin = 5公里

Rin = 5公里

VO_IB =[100k *(+/-60nA)]+[5k *(+/-60nA)]=+/-6mV +/-0.3mV =+/-6.3mV或+/-5.7mV (最大值为+/-6.3mV)

VO_IB =[100K *(+/-175nA)]+[5k *(+/-175nA)]=+/-17.5mV+/-0.875mV

=+/-18.375mV (最大)

第2阶段:

第2阶段:

Vos =+/-30uV

Vos=+/-125uV

Total Vos = Vo_OS (stage1)+ Vos (stage2)=+/-3.03mV +/-30uV =+/-3mV或+/-3.06mV (使用最大值为+/-3.06mV)

总电压= Vo_OS (stage1)+ Vos (stage2)=+/-12.6mV +/-125uV =

 +/-12.725mV (最大)

增益(2级)= 1+20/1 = 21

增益(stage2)= 1+20/1 = 21

总Vo_OS = 21*(+/-3mV或+/-3.06mV)

=+/-63mV 或 +/-64.26mV (最大为+/-64.26mV)

总Vo_OS = 21*(+/-12.725mV或+/-12.475mV)

 =+/-267.225mV或261.975

对于2级,IB =+/-60nA

对于stage2,IB =+/-175nA

RF = 2万

RF = 2万

Vo_IB总计= Vo_IB_stage1 *增益+ Vo_IB_stage2

Vo_IB总计= Vo_IB_stage1 *增益+ Vo_IB_stage2

增益= 1+20/1= 21

增益= 1+20/1= 21

VO_IB_STage2 = 20k *+/-60nA =+/-1.2mV

VO_IB_STage2 = 20k *+/-175nA =+/-3.5mV

Total Vo_IB =[(+/-6.3mV * 21]+[+/-1.2mV]=+/-132.3mV +/-1.2mV

=+/-133.5mV (最大)

Total Vo_IB =[+/-18.375mV*21]+[+/-3.5mV]=+/-V+/-3.5mV 385.875 =

+/-389.375mV (最大)

总计错误

总计错误

VO_ERROR =总Vo_OS +总Vo_IB

VO_ERROR =总Vo_OS +总Vo_IB

VO_ERROR = [+/-64.26mV ]+[+/-133.5mV]

VO_ERROR =[+/-389.375mV] 267.225 +[+/-389.375mV]

VO_ERROR =+/-197.76mV

VO_ERROR =+/-656.6mV

 

 

我的计算值与培训系列中的计算值之间存在巨大差异(如下所示)。

典型培训   典型(My Calc) 最大转置   最大值(我的计算)
(+/-827mV) (+/-) 197.76mV (+/-2492mV) (+/-656.6mV)

能否有人帮助我澄清这一点并指出我 在计算中出错的地方。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我会尽量澄清这一点。 我看到的第一个错误是在第一阶段的VO_IB计算中。 将反相引脚的偏置电流乘以100kOhm反馈电阻可得出此偏置电流所产生的输出电压。 非反相引脚的偏置电流乘以5kOhm的接地电阻是指输入的偏置电流产生的偏移,因此您仍需要将此结果乘以非反相增益。 不能将参考输入的电压添加到参考输出的电压。 最简单的方法是首先计算输入的所有内容,然后将偏移相加,再乘以增益,就像在上面的幻灯片中所做的那样。 为此,您实际上需要将反相引脚的偏置电流乘以输入电阻器和反馈电阻器的并联组合,这是幻灯片中的Req。

    将第二阶段的偏移误差添加到第一个运算放大器的输出,在技术上是正确的。 但值得注意的是,由于第二个运算放大器的偏移和偏置电流没有显著的增益,因此它们对整体输出偏移的影响几乎可以忽略不计(因此,幻灯片中没有考虑它们)。

    如果要将第二级偏置电流的偏移贡献添加到第一个运算放大器的输出偏移,则需要以上述方式将偏置电流的偏移引用到第二级的输入, 除非您要将其单独添加到末尾的总输出中,否则,同样最简单的方法是将所有内容都引用到输入中。

    希望这能有所帮助!

    此致,
    Zak Kaye
    精密放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助和澄清。 我现在得到了与幻灯片中给出的结果类似的合理结果:)