This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA283:INA283

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: INA283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/580076/ina283-ina283

部件号:INA283

请验证以下电路。  我似乎无法让它产生任何可以使用的输出电压。

VIN范围为3.3V至40V直流。

针脚2,3,4和7连接到VIN回路。

电流感应范围为0至7安培。

U 2.39 是Delfino处理器上的一个ADC。

请提供建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    "引脚2,3,4和7连接到VIN返回"的含义是什么? 我在原理图中看不到这一点。 我看到粗线是GND,但不确定您是如何连接VIN的。 您正在将GND (针脚2)连接到VIN? 如果是这样,此配置将不起作用。
    此外,您还可以参阅数据表应用程序部分,了解有关典型连接的指南和更多信息(第20页)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    VIN返回= GND,是否正确? 很抱歉,我不知道该命名。

    在2mOhm电阻器上的电流为0至7A时,您应在设备输入上看到0至14mV。 使用7A时,输出电压应约为2.8V。 您能否探查INA输入中的电压,IN+和IN-之间的差分电压? 此外,您是否可以通过任何方式隔离INA或将其替换为另一个样品以验证其是否为工作设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mayrim:

     该零件似乎提供了正确的输出电压来感应电流比。  我现在遇到的问题是Delifino处理器在 电流为0至5安培时在大约500mA/usec时重置。 我怀疑我使用的INA283可能与处理器相同的5伏电源。 但是,在5V和Delfino之间有一个TPS767D301线性稳压器。 TPS767D301为Delfino提供3.3V和1.9V电压。 我以前在低压侧使用过感应电阻器,但没有重置问题。  INA283在V+(而不是5V)时是否会以12V工作? INA283是否可能在当前步骤中导致问题?

    感谢您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    我很高兴INA283能够按预期工作。 INA283的电源电压范围为2.7V至18V,12V工作正常。 您是否已尝试使用不同的耗材?