This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214:有关此部分模拟的问题。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: INA212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/580430/ina214-questions-regarding-simulation-of-this-part

部件号:INA214
主题中讨论的其他部分:INA212

我正在LTSpice中模拟这个部分,但我不理解我所看到的。  实际上有两个问题。  当我将设备挂在电流感应电阻器上时 ,我会得到长电流尾线(大约 0.6mA)。 (请参阅随附的)。  其次,如果根据计算结果,输出不应撞击滑轨。  事实上,我可以更改负载值,而此设备的输出不会发生任何变化。  除非计算错误,否则输出电压2在2V至3V之间变化,而通过感应电阻器的电流在1mA至0.7ma之间变化。  使用0.2 欧姆感应电阻器和器件的100x增益时,输出电压应在20mV和14mV之间变化。  可能需要使用INA212来提供更多收益。    e2e.ti.com/.../CalKant.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    我不熟悉LTSPice模拟,但您能否告诉我您看到的Vsense值是多少? 我可以在我们的TINA模拟器中进行模拟,以尝试了解问题。