This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:一些问题

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/580817/opa549-some-questions

部件号:OPA549

大家好。

我对OPA549有一些看法。
请告诉我这条评论。

E/S针脚是否 为输入和输出 针脚? 如果是,请告诉我输入和输出的情况。

2.作为停机条件,"电流限制"和"热停机"以及" E / S针脚至低电平"?

请告诉我有关"电流限制"的重新启用条件。

现在E/S PI n已打开,参考引脚为0V,VSS=±5V,Vout =±2.5V,Iout = 2A,Ilim引脚=22k ohm和0.01uF。
我测量了E/S针脚。 我认为2.4~3.5V,但 电压为2V。
请告诉我 E/S电压值。

抱歉,我有很多问题。
我想尽快知道您的答案 。  

此致,
Sho   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sho,您好!

    请参阅我提供的答案。

    E/S针脚是否 为输入和输出 针脚? 如果是,请告诉我输入和输出的情况。

    E/S针脚具有两种不同的功能。 它可用作启用/关闭引脚,输入功能或热关闭标志,输出功能。 数据表第9页的启用/状态(E/S) PIN部分介绍了启用关闭功能。 热标记功能在第10页的"热关机状态"部分中进行了说明

    2.作为停机条件,"电流限制"和"热停机"以及" E / S针脚至低电平"?

    与E/S输入功能或热关闭状态输出功能相关的电压级别在第3页的电气特性表中的输出启用/状态(E/S) PIN标题下提供。

    请告诉我有关"电流限制"的重新启用条件。

    电流限制是一种硬限制,由RCL电阻值设置,在数据表的电阻控制电流限制部分第9页中进行了说明。 如果输出电流保持低于电流限制设置,则输出将不会进入电流限制模式。 如果超过,输出电流将限制在设定值。

    现在E/S PI n已打开,参考引脚为0V,VSS=±5V,Vout =±2.5V,Iout = 2A,Ilim引脚=22k ohm和0.01uF。
    我测量了E/S针脚。 我认为2.4~3.5V,但 电压为2V。
    请告诉我 E/S电压值。

    (Ref)+ 2.4 V适用于Vs =+/- 30 V的规定条件。在该电源条件下,E/S引脚将至少拉至该电压水平。 在您的情况下,电源电压要低得多,为+/-5V。我们没有指定在该电源条件下它将达到的电平,但+2 V是合理的电压。 为了获得最佳的抗噪性,最好将E/S引脚连接到(Ref)+ 2.4 V或更高的电平。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程