Other Parts Discussed in Thread: OPA2141, OPA320, OPA350, OPA340
主题中讨论的其他部件: OPA320, OPA350, OPA340
你好。
我´s使用OPA2141作为推杆来增加微控制器ADC的输入阻抗。 如果(+)输入连接到GND或接通电压,则一切正常,但如果输入保持浮动,我会在运算放大器输出中看到0.9V。 这是正常行为吗? 我附上了一张图片,其中描述了我正在使用的电路。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
何塞
OPA2141指定的输入共模电压范围是从负轨到正轨之下3.5V,在您的单电源5V应用中,这意味着从0V到1.5 V。由于输入偏置电流缓慢地为输入电流盖充电, 保持输入浮动会导致输入向正极轨移动。 它将在指定的输入电压范围之上移动约300mV,并且在最后将关闭对JFET输入差动对的电流偏置,从而停止移动。 此时,输入电压将为1.8V,因此两个56k电阻分压器的输出将直接在运算放大器的输出处看到电压的一半;因此您可以看到1.8V/2=0.9V。
您好Jose,
如果您将输入保持在浮动状态,则输入偏置电流没有任何回路电流路径。 偏置电流必须通过源电阻或通过附加的偏置电阻器返回。
OPA2141可能不是此单电源应用的理想选择。 正输入共模范围限制为(V+)- 3.5 V,因此使用+5 V电源时,最大正输入电压将为+OPA320 1.5。我怀疑单电源运算放大器,例如OPA320, OPA340或OPA350是更好的选择,因为它们的共模输入电压范围从电源轨扩展到电源轨。 对于您的5 V电源, 共模输入电压范围将为0至5 V
此外,输出处的RC滤波器的截止频率约为28 Hz。 如果这是您的意图,那么没问题。 请记住,大多数ADC的输入会向运算放大器提供动态负载,需要从驱动运算放大器的运算放大器提供输入电流。 56 k系列电阻器将运算放大器输出电流限制为低电平,因此您可能需要考虑一些问题。
此致,Thomas
精密放大器应用工程