Other Parts Discussed in Thread: INA282, INA240
主题中讨论的其他部件:INA282,
在 3个单独的微型印刷电路板上安装了3个INA240低侧PWM逆变器 ,非常接近 500微欧姆分流开尔文连接(1 cm 或更低), 电阻微调输出振幅与所用INA282相同。
大多数低电平PWM并联噪声 现在被240滤除 ,但测量线性 模拟 从地面上升的比率也完全缺失。 当Ref1/2接地时,INA282/240的输出均为零,而这不是 数据表电路分析中描述的特性。 输出 导轨电压可能应从 零开始,并向上提升 至正导轨电压减去一定数量(对于摆动天花板)。
1. 当Ref1/2接地时,为什么输出过零(-500mV)或更多?
2.为什么数据表在 测试台图示中未显示实时分流信号,而测试台图示中仅显示地面以上的分流信号?
3. INA240的+/-输入是否与INA282的输入相反?
4. 下面的INA240捕获与TI实验室 认为 可接受的低侧FET 监控模拟信号有何不同?
CH2:INA282在FET重新打开后不久便具有峰值雪崩电流斜坡(^)。 我怀疑先前 FET关闭增量(dv/dt)导致的振铃前电流雪崩。
INA240电流方案相同,但不存在FET雪崩电流瞬态响应。 如果测量线相电流减去PWM,这不是什么大问题。 还可以,但是比值度量线性上升 (Ref1/2=0V) 在信号底板的什么位置?
CH2:INA240缩小: