This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2137:INA2137音频差分线路接收器电路设计

Guru**** 2930340 points

Other Parts Discussed in Thread: INA2137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/580603/ina2137-ina2137-audio-differential-line-receiver-circuit-design

部件号:INA2137

我是一名业余电子爱好者,仍在学习基础知识。 我目前正在尝试设计自己的音频ADC设备。 基于TI INA2137音频差动线路接收器。 我想为计算机制作麦克风前置放大器和USB接口。 我计划使用MSP430原型设计板,我已经拥有了它。 我有3个,其中2个安装了Anaren无线模块。 我想构建两种不同的设置。 One Wireless。 一个有线,通过USB将音频发送到计算机。 将音频发送到计算机进行录制。 如果这样做有效。 我还购买了LM1085IT-ADJ/NOPB-3A固定可调节输出线性稳压器和LM3525M-L/NOPB-单端口USB电源开关和过流保护。 如果我需要从头开始构建整个电路。 我不知道是否需要向电路添加电阻器。 因为INA2137内置了一些。 我在这里住了一个多星期。 研究此芯片的电路设计。 但是,只找到了两种通用设计。 在其他网站上。 你有没有用这些芯片设计电路的经验可以和我分享?

谢谢!

Don