This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:电流至电压电路设计

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2277, OPA140, LOG114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/580272/opa2277-current-to-voltage-circuit-design

部件号:OPA2277
主题中讨论的其他部件: OPA140LOG114

各位专家:

               我的客户希望使用OPA2277在其系统中执行电流到电压功能。

               输入电流范围为:0.01uA至1mA , 频率为10kHz, 最大输出电压为1V,与1mA输入相对应。

               1)最初, 我们需要注意放大器的哪种规格?   带宽? 转换速率? 偏倚? ,根据这些规范,OPA2277是否适合此应用?

               2)如何设计电流至电压电路? 您有参考设计吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    听起来您的客户正在设计类似光电二极管互阻抗放大器的产品,这是正确的吗?  根据您提供的规格,最重要的放大器注意事项将是输入偏置电流,偏移电压和噪声。 OPA2277不是很适合此应用,因为它的偏置电流接近您的最小信号电平。 您希望使用具有JFET输入拓扑的放大器,因为这将在低偏置电流和良好的噪声性能之间实现良好的平衡。 我建议使用诸如OPA140之类的工具。 如果您使用1000增益将1mA转换为1V,则最小输出将为10uV,输入为10nA。 您不会找到偏移电压足够低于10uV的运算放大器,因此您还需要加入某种偏移无主电路。 我附上了一个模拟示例,假设输入电容为10pF。 此外,下面是一个TIPD,它介绍了跨阻抗放大器的设计:  

    e2e.ti.com/.../OPA140-Transimpedance-Amplifier.TSC

    或者,由于您的输入电流跨越数十年,您可以考虑向客户推荐一个日志放大器,例如LOG114。 这将在整个测量范围内为您提供非常好的准确度,并且该设备包含非专用运算放大器,因此您可以将输出信号扩展到所需的范围。

    此致,

    Zak Kaye

    精密放大器应用