This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213:INA21x增益错误开始时输出至电源轨电压差?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA213, INA210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/580170/ina213-output-to-supply-rail-voltage-difference-at-which-ina21x-gain-error-begins

部件号:INA213
主题中讨论的其他部分: INA210

您好,TI电流感应论坛。

我正在计划基于INA213和INA210电流并联放大器的设计。   尽管数据表提供了输出电压与负载曲线,但它并未指定在向每个导轨摆动的输出电压时,将会出现明显的增益误差。   根据我的经验,每当运算放大器的输出接近其中一条供油轨时,即使是“轨对轨”设计,开环增益也会显著下降。  因此,闭环增益-在这种情况下,由于输出级开始饱和,50V/V放大器增益可能会降低,因为它接近任一导轨。   在每个导轨的输出电压差为多少时,1 % 会显示增益下降?

也许有人在INA21x或其他相关产品(如INA199x)中测量过这种情况?

非常感谢任何测量过此参数的人。   如果在数据表中指定它,那将是非常好的。  (或者可能我错过了吗?)

谢谢,

罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    您回答正确,此数据不在数据表中,很遗憾,尚未收集。 设计人员的期望是,只要您不在饱和区内,增益误差将仍然存在,您可以使用电压输出摆动规格作为参考(第8页)。