This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902:未使用的运算放大器的端接

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/580255/lm2902-termination-of-unused-op-amp

部件号:LM2902

是否需要终止lm2902中未使用的运算放大器?  如果是,如何在LM2902中终止未使用的运算放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sagar

    查看TI员工发表的这篇文章 。www.electronicproducts.com/.../Properly_terminating_an_unused_op_amp.aspx
    图3a,b是最好的。 但是,我建议在图3b中使用一个同相引脚系列电阻器,以防止正极V电源故障。

    LM2902可承受许多未使用的运算放大器端接。 但是,不要同时缩短输入(VCC+除外),因为这是未知的输出状态。 允许将两个输入短接至VCC+,这将略微降低ICC。 为输入A添加串联电阻是一个很好的补充。 一个输入高,另一个输入低也起作用。 切勿缩短输出。 我不是只想让输入针脚保持打开的粉丝。 但是,我从未见过未使用的LM2902信道会造成问题的情况,无论终止与否。