This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7101:要求提供LMC7101质量数据

Guru**** 2911590 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC7101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/579507/lmc7101-asking-for-the-lmc7101-quality-data

部件号:LMC7101

大家好,

您可以帮助获取以下数据吗?

部件名称

电路编号

IC生成器数据

(创客零件号)

Tjmax

热阻

最大 功率耗散

拟合(来自HTOL测试)

激活 能量

TDDB

功能

Θja [℃/W]

θjc [℃/W]

PD [W]

适合

至[℃]

测试

χ2 (μ L)

EA[EV]

运算放大器LMC7101QM5/NOPB SOT-23

U457

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

谢谢!

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    对于LMC7101:

    • Tjmax= 150 [℃]
    • Θja [℃/W]= 170.9 [℃/W]
    • θjc [℃/W]= 124.7 [℃/W]
    • PD[W]= 730 mW @ 25 C (根据热阻计算,室温下Tjmax= 150 C。 -其他限制可能适用)

    很遗憾,我不知道LMC7101要共享的老化/加速使用寿命数据。

    但是,我会再问一些问题,并与您分享我是否能想出这个问题。

    此致,

    Hooman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hooman,

    请为其余数据提供帮助。

    谢谢!

    SHH  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,SSH,

    请参阅我们的质量工程师提供的以下信息:

    "对于TI中的任何生命周期计算(由HTOL结果提供),我们使用Arrhenius公式并将激活能量常数设置为0.7。 这是用于硅半导体的行业标准值。 关于HTOL数据,TI.com提供了MTBF和FIT数据,我在下面提供了LMC7101的摘录。"

     

    希望这能回答您的问题。

    此致,

    Hooman