This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8646:TPS6.1046万升压转换器的限流

Guru**** 2582725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/580093/lmp8646-current-limiting-a-tps61046-boost-converter

部件号:LMP8646
主题中讨论的其他部件:TPS6.1046万

我正在使用两个TPS6.1046万升压转换器,均为5V输入,一个12V输出和一个24V输出。

我想将12V升压的电流限制为100mA,将24V升压限制为~50mA。 LMP8646是否是合理的选择?

Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caleb,

    每个TPS设备的输出电压均在LMP8646 VCM范围内,因此您应该可以使用该设备。 另请注意,这是我们提供的唯一限流器件。

    此致