This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA191:数据表中指定的传播延迟似乎过高

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/580092/opa191-propagation-delay-specified-in-data-sheet-seems-to-be-too-high

部件号:OPA191

OPA191数据表在图46和图47中分别显示上升沿和下降沿100mV超速的传播延迟为26us。 这似乎与零件的转换速率和稳定时间规格相矛盾。 转换速率指定为7.5V/us (上升)和5.5V/us (下降)(对于增益=1和10V步进)。 5V步进至0.01 % 的设定时间指定为1us (20pF负载)和VS=+/-18V (符合转换速率规格)。  

我的问题是,如果我将OPA191作为具有+/-18V电源的单位增益(非反相)放大器接线,并且其输入从-17V更改为+17V (输入驱动,使用4.7K系列), 我的输出负载大于22k欧姆,在多长时间内,我希望输出稳定在0.01 % +17V以内?

输出开始更改之前是否存在单独的传播延迟? 传播延迟数字似乎显示输出开始更改前的5 us延迟。 但在这之后,我错误地假设输出将在大约5.5 或7.5 伏时切换,并在36/ 5.5 = 6.5 Us中完成36V转换?

感谢您的提前支持。