This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4304:正确的高速时钟缓冲应用

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4302, OPA693, THS4304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/579896/ths4304-proper-high-speed-clock-buffer-application

部件号:THS4304
主题中讨论的其他部件:OPA693,THS4302

尊敬的专家:

客户正在寻找用于 130MHz时钟的高速放大器来替换OPA693 (增益=2)。

必须要求:

电源:3.3V, 封装厚度:1.3 mm 欠。

我推荐THS4304DGK,但它的转换率(830V/us)低于OPA693 (2500V/us),因此我认为它不适合130M CLK缓冲器。

您是否会推荐适合此要求的正确部件?

谢谢!

徐志勋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jung:

    您知道    时钟信号的输入信号摆动和上升时间是多少吗?  除了THS4304外,我认为我们没有更好的转换速率部件,它在具有G=+2的+3.3V电源上运行。 如果客户愿意协商增益,那么THS4302 (G=+5)也是一个不错的选择,在 将输入信号应用到THS4302之前,可以使用电阻分频器来衰减输入信号,然后在 输出时放大到正确的信号水平。

    此致,

    Rohit