This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200EVM:高电压电流测量

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200EVM, AMC1200, TIPD104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/579199/amc1200evm-high-voltage-current-measurement

部件号:AMC1200EVM
主题中讨论的其他部件: AMC1200TIPD104

您好,我想测量来自高压隔离电源的电流(3000伏,接地与电路接地不同(隔离)),电流测量范围为1微安到1000微安,分辨率为1微安。 我想测量来自低压侧的电流,或通过测量并联电阻器(1k欧姆)上的差分电压来测量电流。 请告诉我是否可以使用AMC1200EVM板来测量电流或差分电压(1毫伏到1伏)。 如果不是,请告诉我测量来自隔离高压电源的电流的解决方案。  

此致。

Ismail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ismail:

    欢迎来到我们的e2e论坛! 您能否分享您打算与AMC1200一起使用的原理图? AMC1200的输入电压范围仅为+/-250mV,因此1k分流器的声音有点高。 3000V电源是交流电源还是直流电源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Tom:

    感谢您的及时回复,我没有我的电路的确切AMC1200示意图。 而是附上了另一个原理图,我需要用AMC 1200替换ACPL-C87。 我是否可以使用100欧姆并联电阻器,以便电阻器上的电压为0.1mV至100 mV。  如何查找AMC1200的分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ismail:

    ACPL器件的输入范围为0-2V,增益为1,而AMC1200的输入范围为+/-.250V,增益为8。 如果您要测量100mV时的1A,则需要使用0.1 电阻分流器。 您是否尝试测量电流或电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Tom:

    我的最终目标是测量高压电源的电流。

    我正在寻找与此类似的解决方案。 (隔离电流感应参考设计解决方案,5A,2kV)的区别是电流范围从(1微安到1毫安)。 对于此要求,如果我计算并联电阻的值rsh (max)= 250 mV / 1 mA = 250欧姆。 因此我将得到输出电压= 2V。  但是,当我的最小电流为1微安时。 并联电阻电压为250微伏,输出电压= 8*250微伏= 2毫伏。  

    我的问题是:我能否观察输出电压为2毫伏的值?

    或者我可以选择选项2:

    1微安到200微安范围内的电流:

    rsh (最大)=(250mV / 200微安)= 1.25 k ohm

    最小输入电压= 1.25 k ohm * 1微安= 1.25 mari伏特。

    最小输出电压= 8 *输入电压= 8 * 1.25 毫伏= 10毫伏。

    www.ti.com/.../slau521.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ismail:

    可能对数放大器在这里做得很好..

    此致

    格哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Tom:

    电流测量的任何建议。 请查看我的回复,了解您之前的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ismail:

    我的类型-我错误阅读了您的初始帖子。 你写的是微安培,但我读的是毫安培。 正如Gerhard所建议的,您需要一些收益。 与AMC1200配合使用的并联电阻器理想为亚欧姆。 较大分流将导致偏移和增益误差。 您可以考虑在AMC1200之前放置一个放大器,以将信号提升(或衰减)到全刻度输入范围。 请看TIPD104。