This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:OPA1632的直流输入

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1804, OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/579690/opa1632-dc-input-for-opa1632

部件号:OPA1632
主题中讨论的其他部件:PCM1804

您好,

我想使用OPA1632来驱动高性能ADC PCM1804。 参考OPA1632的数据表第13页,OPA1632的信号输入8和1不在DC电平Vcom上,对吗?

如果我想把它们放在那里,一种可能是使用一个大电容器与R1,R2串联进行交流耦合。 是否也可以向R1,R2发送对称输入信号,该信号在DC电势VCOM上已准备就绪? 这意味着没有直流电流流出OPA1632并流经电阻器R1,R2。

对此发表一些意见将会大有帮助。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,OPA1632的信号输入8和1不在声码直流电平上。 是的,也可以向R1,R2发送对称输入信号,该信号与Vocm位于同一个直流电平上。 如您所述,没有直流电流从OPA1632流出并流经R1,R2电阻器。

    此致,

    Rohit