This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358:电容负载范围

Guru**** 2525470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/579956/lmv358-capacitance-load-range

部件号:LMV358

您好!

   我的自测 电路是一个单位增益应用程序。   

   在数据表第8页和第9页中,图6和图7具有在Rl (10K/1Mohm)差值下的稳定性与电容负载。 我的客户 想知道,如果没有RL,电容范围是多少? 输出上没有电容器时,它是否稳定?  如果有的话,会有什么副作用吗?

 

此致,

艾伯特·李。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔伯特

    100k负载和无电阻负载之间没有明显的差异。
    运算放大器稳定,没有任何电容。 电容越低越好。