This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM339:比较器

Guru**** 2949170 points

Other Parts Discussed in Thread: LM392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/578768/lm339-comparator

部件号:LM339
在“线程:LM392”中讨论的其它部件

任何人都可以推荐一个具有运算放大 器且工作频率为10MHz的比较器电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chaitanya,

    您能否澄清您的请求? 大多数组合比较器和运算放大器器(LM392)在10MHz下速度太慢。

    您尝试完成什么?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里,我尝试使用上述原理图实现双向功能。 比较器的参考电压为70 % of (1.8 或3.3 或5)。 比较器的输入频率为10 MHz。 原理图中提到的比较器是否可以在此处使用