This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:电流回路电路

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111, XTR117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/579538/xtr117-current-loop-circuit

部件号:XTR117
主题中讨论的其他部件:XTR111,

您好,先生,

我正在设计一个具有多个电流回路输出板和一些电流回路输入板的系统。 我的系统使用单个30V直流电源工作。 回路电源24V直流由该主30V直流电源提供,用于输入和输出板。 我是否需要为回路24V直流提供单独的电源? 是否需要隔离?

我也参考了上述链接。

我正在附加示意图的一部分(我的系统中有16个此类输出电路),也请检查此部分。  

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-ANALOGUE-OUPUT-MODUL.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不能如图所示使用XTR117。 您需要为您的模块使用3线4-20mA发射器,如XTR111。  此外,您还应该在AIN1和AIN2上放置一个下拉电阻器,这样在不使用它们时 ,您就不会让运算的输入 保持浮动,这会产生振荡....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Tim Green:
    感谢您的回复。

    我修改了电路,添加了一个线性光耦合器,我附在这里,请看一下。


    我还想将一个pH传感器(S272CD)连接到电流回路,该回路提供-2000mV到+2000mV的输出。
    它是否接受负电压?
    是否有任何电流回路转换器具有负输入支持?
    您能否建议一种将电压转换为0伏至5伏范围的方法?
    正在等待您的回复
    此致
    Sebastian P J

    e2e.ti.com/.../8360.SCHEMATIC1-_5F00_-ANALOGUE-OUPUT-MODUL.pdf