This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:将两个运算放大器彼此隔离

Guru**** 2766915 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/579825/lm358-isolating-two-op-amp-amplifiers-from-each-other

部件号:LM358

我的电路由两个振荡器组成:一个VCO在音频范围内,一个LFO (低频振荡器-在音频范围以下)。 来自两个振荡器的信号通过两个同相运算放大器放大。 两个安培(LM358)共用相同的分压电源/虚拟接地源。 因此,LFO会影响VCO的频率。 两个振荡器应该完全独立。 如何避免两个振荡器相互影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    考虑的频率范围内的LM358串扰抑制非常高(通常为120dB)。 因此,如果一个OPA输出部分摆动1Vpp,这可能导致另一个OPA部分的偏移电压变化1uVpp (或您正在操作的噪声增益下的3.7uVpp输出干扰)。 我认为除非您在频谱分析仪或其他调谐的仪器上看到干扰,否则这种串扰量是不可察觉的?

    我很好奇,为什么您的分离式供应(R13,R14接合点)没有使用适当值的分流盖充分分离/过滤? 即使如此,由于此节点的有限阻抗,我也可以看到一个部分在另一个部分中创建串扰。 您是否已尝试分离/绕过两部分的分割耗材以查看效果? 更好的是,最好使用LDO或其他具有足够去耦的"硬"源来创建此电源。

    另外,您是否在两个振荡器部分的迹线/组件之间提供了物理分离? 在敏感节点之间使用地面和隔离跟踪也是另一种方法。

    您未显示任何电源过滤或旁路。 某些串扰可能通过电源(或接地)连接进入。 接地平面将降低接地阻抗/电感并提供帮助。 LC或RC低通滤波是用于分离信号/功率的另一种方法。

    请告诉我您是否有任何意见 或说明。

    此致,

    Hooman