This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 线性增益仪表放大器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA657, OPA656, VCA821, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/579631/linear-gain-instrument-amplifier

主题中讨论的其他部件:OPA657OPA656VCA821TINA-TI

你好

我要测量50mVp-p范围内的信号,频率范围在10kHz到10MHz之间。

我决定使用两个单位增益OPA657 (我是指仪器放大器的第一级)测量信号。然后将信号连接到差分放大器(AD8129)

我应该如何才能在所需频段中获得极线性增益? 我有一个医疗应用程序,这非常重要。 请帮帮我。

这是我的电子邮件:golhaaa@gmail.com

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为 所需频段中线性增益的主要限制来自AD8129,它在G=20下工作。 要在10kHz到10MHz范围内实现小于0.1dB的增益平坦度,我认为您需要差动放大器来获得更高的带宽。 如果您看一下数据表中的图33 (附在下面),G=+20的增益将开始超过3MHz。 此外,您还在单位增益配置中使用了OPA657,它实际上是一个解补偿放大器(或仅在增益大于10V/V时保持稳定)。 我建议使用OPA656而不是OPA656。  

    我附上了TINA-TI原理图,说明如何  使用OPA656和VCA821实现<0.1dB增益平坦度。 我已将第一级OPA656增益调整为 2V/V ,差动放大器VCA821增益调整为10V/V。  e2e.ti.com/.../OPA656_5F00_VCA821_5F00_DiffAmp.TSC

    如有疑问,请告知我们。

    此致,

    Rohit