This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA695:OPA695神秘电阻器

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/579791/opa695-opa695-mysterious-resistors

部件号:OPA695

在OPA695数据表(图49,51和58)中,有20欧姆电阻器与同相输入串联。 他们为什么会出现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    非反相输入上的20欧姆电阻器用于去清目的,旨在提高高频率下的运算放大器稳定性。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 这些数字中是否有理由出现这些数字,而其他数字中则没有? 它们会稍微增加噪音。 "提高运算放大器稳定性"是一个巨大的危险信号。

    顺便提一下,图64的名称是错的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    除了将同相输入连接到参考电压或GND之外,我认为没有其他特定原因。 为清晰起见,建议使用20欧姆电阻器来提高高频率下的运算放大器稳定性。 因此,OPA695应在获得统一增益时保持稳定。 但是,有时,由于布局不当,板上有足够的痕量电容来引入极,这可能会使运算放大器产生不稳定。 此系列电阻器主要用于在这种情况下进行DE-Q,通常推荐用于GBW >1GHz的运算放大器。

    谢谢。 我们将在下一个数据表修订版中修复图64。

    此致,
    Rohit