This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8601-Q1:LMP8601

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8601, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/579497/lmp8601-q1-lmp8601

部件号:LMP8601-Q1
主题中讨论的其他部件:LMP8601INA240

尊敬的各位

我需要在高侧开关感应负载中感应电流。 为了防止IC +In和-In输入在关闭时超过指定电压时负极,我可以使用二极管夹住它们,使它们从每个输入到接地,而不会产生任何不利影响?

此致

伊克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ik,

    不应该有任何问题,但您需要考虑一些事情。 例如如何限制二极管中的电流以及如何更改输入。 此外,我们还想知道当您尝试进行测量时,输入中的预期频率和电压瞬变值是多少。 LMP8601在10kHz时的CMRR为83dB,在瞬变期间可能更糟。 如果您需要使用在输入处具有共模瞬变的设备,您也可以考虑使用我们的新型INA240设备。