This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV401:无线圈探头接口的评估方法

Guru**** 2815865 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV401, DRV421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/578459/drv401-evaluation-method-of-probe-interface-without-coil

部件号:DRV401
主题中讨论的其他部件: DRV421

您好,支持团队,

我们的客户正在研究DRV401。
他想在不使用线圈的情况下评估磁探针接口电路的线性。
您能教我如何评估吗?
他应该评估哪一个合适的外部电路?
他是否应该在IS1和IS2之间使用外部恒定电流源提供小于±75 mA的直流电流?

此致,
Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Masanori-San,

    感谢您使用TI E2E论坛。 我将请我们的DRV应用程序工程师检查您的问题并回复您。  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Masanori:

    DRV401使用磁性探头接口驱动探头引脚IS1和IS2,并沿 一 个方向驱动,直到确定饱和点,然后反转另一个方向,直至看到另一个方向的饱和。  如果没有外部磁性,则占空比为50%,可在PWM输出上看到。  如果田地不平衡,则占空比不是50 % ,并沿一个方向移动,此时有田地。  有关详细信息,请参阅磁探头一节中的数据表。  当存在不平衡时,引脚Icomp1和Icomp2驱动电流,以尝试将该字段恢复为零。  这是一个反馈系统,所有部件都在线性中发挥作用,因此仅测试系统的一个部分不会对系统结果产生好处。

    IS1和IS2引脚驱动电流并确定探头何时饱和?

    DRV421的磁性探头集成在设备中,您可以查看它是否值得关注。  DRV421不需要现场探头,因为它已集成到设备中。  请告诉我这是否是他们可以考虑的途径。  DRV421 设备需要一个带有气隙和绕组的磁芯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier San,您好!

    很抱歉回复太晚。
    我的理解如下。
    -电流从H桥电路驱动至引脚IS1和IS2,如数据表的图2所示。
    -当比较器检测到横向扩展时,驱动电流的极性反向。
    -需要由ICOMP1和ICOMP2组成的反馈电路。
    -如果不查看反馈电流,则无法评估系统的线性。
    我的理解是否正确?

    此致,
    Tachibana先生