This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET8501PB:ONET8501PB上的输入均衡?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1151P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/578977/onet8501pb-input-equalization-on-onet8501pb

部件号:ONET8501PB
主题中讨论的其他部件: ONET1151P

您好,

我比较的是ONET8501PB和ONET1151P。 我看到了以下关于ONET1151P的声明,因此ONET8501PB没有此寄存器? 这是这两个部分之间的主要区别吗?

这些零件看起来很相似,您可以简单比较一下吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,王先生,

    是的,您认为ONET1151P根据使用寄存器7的输入信号电平提供一定程度的输入均衡,而ONET8501PB则不提供。 其他差异包括:

    1. ONET8501PB是一种可选速率限制放大器,可使用RATE0和RATE1引脚调节小信号带宽。 此功能在ONET1151P中不可用。

    2. ONET1151P提供了信号丢失(LOS)屏蔽时间功能,在 检测到信号丢失后,可以屏蔽限制放大器的错误输入。 屏蔽时间 可在10 us到2 ms的持续时间内设置。 在ONET8501PB中找不到此功能。

    3. ONET8501PB提供2位输出电平调整,而ONET1151P则提供3位输出电平调整。 因此,如果您正在寻找更精细的输出电平调整,ONET1151P将是一款值得考虑的好设备。

     ONET8501PB和ONET1151P的其余规格在支持11.3 -Gbps数据速率方面非常相似。

    此致,

    Rohit