This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1702-Q1:TLV1702-Q1滞后调整

Guru**** 2529980 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1702-Q1, LMV7271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/577901/tlv1702-q1-tlv1702-q1-hysteresis-adjustment

部件号:TLV1702-Q1
在“线程: LMV7271”中讨论的其它部件

您好,

计划使用IC TLV1702-Q1作为模拟电压比较器。 此外,我们还提供可变的参考调节(即从0.5V到10V 和-0.5V到-10V)。

问题是,如何调整 整个范围的滞后(RH)?

请求您的建议以继续。

谢谢

Dhareppa Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dhahreppa:

    调整整个范围的滞后是什么意思? 如果您移动参考电压,滞后的中心电压将随其移动,而滞后的宽度将保持不变。 如果您使用负参考电压并尝试将滞后电压移至负输入电压,则需要使用双电源。 我附上了一个模拟文件示例,以便您观察此行为并确认这对您有效。

    e2e.ti.com/.../Comparator-with-variable-reference.TSC

    此致,

    Zak Kaye

    精密放大器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zak,

    感谢您的回复。   参考范围0.6 至10V的最佳电阻器(RH)是什么?

    此外,我将参考电压直接馈入至O- Amp的+ve。 中间无电阻分压器。

    此致

    Dhareppa Z

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达雷帕

    最佳电阻值将完全取决于您希望滞后窗口的宽度。 滞后通过调节同相引脚处的电压来工作。 如果您将参考直接放在同相端子上,从而强制该端子始终处于该电压,则不会出现滞后现象。 我附上了一个简短的演示文稿,介绍了如何设置反向或非反向滞后。 此外,LMV7271的应用程序部分包含一些有关该主题的有用信息。

    e2e.ti.com/.../Comparator-with-Hysteresis.pptx

    此致,

    Zak Kaye

    精密放大器应用