This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629:如何测试TIA/如何在实验中模拟光电二极管

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6629, OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/578761/lmh6629-how-to-test-performance-of-a-tia-how-to-emulate-a-photo-diode-in-lab

部件号:LMH6629
主题中讨论的其他部件: OPA857

尊敬的TI:

完成应用手册 SONOA942后


我们选择LMH6629作为TIA或I-V 应用的IC之一,我们非常有兴趣测试其性能,也希望模拟光电二极管, 我们希望为这个TIA提供输入,并查看其输出是否能够处理我们范围为PW 30ns PRF 1kHz的窄脉冲


请为我们提供测试这些TIA的正确实验室设置,我们最初考虑通过使用具有串联电阻的脉动电压源来测试它,因为要测试的电流低至NA, 我们不确定输入时因高电阻而添加到TIA的电容效应

请告诉我们,TI建议采用哪种设置来模拟具有10nA-100mA电流,30ns PW和1KHz PRF等特性的光电二极管

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam您好!

    我们最近一直在使用真正的光电二极管来测试我们放大器在TIA配置中的性能。 我们用脉冲激光二极管激发它,并使用光学衰减器来控制光电二极管的入射功率。

    请参阅以下带有OPA857的参考设计:

    另一种可能的方法是将放大器配置为反向衰减器。 必须将其配置为衰减器,使增益电阻器比反馈电阻器至少大10x-100倍。 另外,请确保添加物理电容器,以匹配放大器反相输入处光电二极管的电容。 此处的关键是配置电路,使噪声增益响应形状与TIA配置的形状紧密匹配。 同样,这里还有另一篇文章,将深入分析TIA测试。

    -Samir