This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:OPA1632差分输出控制阻抗

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/578705/opa1632-opa1632-differential-output-controlled-impedance

部件号:OPA1632

根据我的理解,如果源引脚能够在信号到达负载引脚之前完成其边缘过渡,那么控制路由阻抗是一个好主意。 话虽如此,在我的设计中,OPA1632的两个输出轨迹都只有3英寸长,最大频率为1kHz,最大电压为1.5V。 您是否建议控制阻抗,或者您是否同意在这种情况下阻抗不重要?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    对于带有3英寸长轨迹的1kHz信号,轨迹阻抗的控制可能不是一个如此巨大的因素。 但是,鉴于该部件具有180MHz的高增益带宽(GBW)产品,我仍然建议您遵循数据表中提到的布局指南,以满足高速运算放大器稳定性要求。 即使信号的频率较低,您仍可以通过在输入/输出处引入足够的杂散轨迹电容来使零件振荡。

    此致,
    Rohit