This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4684:OPA4684:

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/578564/opa4684-opa4684

部件号:OPA4684

1、问题1:

       高速放大器参数( bw@acl )的含义是什么 ?

1  运放的参数 bw@acl 什么意思?

2、问题2:

 输入信号 为 40MHz方波, 幅度为 3V (LVCMOS),由FPGA。产生

要求:

  将信号转换成正弦波(差分形式),并通过CAT5电缆。将其传送到远程(100 m)

适用哪种类型的放大器? 请推荐一个或多个TI部件。 给我一个参考设计?

 

2问题2

 输入信号是40MHz正弦波,幅度为3v,LVCMOS电平,FPGA产生的信号

要求:

变成40MHz正弦波,差分型式,然后通过CAT5网线传到远端(100 m)。

用哪种型号的放大器比较合适,请TI工程师推荐几款?最好有参考电路。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    BW @ ACL代表特定增益下的闭环带宽。 此术语将为您提供放大器增益带宽产品(GBP)。 例如,如果电压反馈放大器的增益为10V/V (20dB)时带宽为100 MHz,则其增益带宽乘积为1 GHz。 请注意,GBP仅适用于电压反馈放大器。 大多数线路驱动器(如OPA4684)都是电流反馈放大器。 电流反馈放大器带宽主要取决于其反馈电阻,第二阶效应取决于放大器增益。

    您要转换的正弦波的频率是多少?

    -Samir