This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2021:LMP2021可以在u Amp电流测量中使用吗?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP2021, INA326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/578461/lmp2021-may-lmp2021-can-use-in-u-amp-current-measurement

部件号:LMP2021
主题中讨论的其他部分: INA326

您好,先生

LMP2021可以用于u Amp电流测量吗? 如果我们有任何u Amp电流测量参考设计?

                                     太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chen:

    测量低电流电平通常被归入相应的仪表放大器(IA);通常是三个运算放大器配置。 已 开发出用于10 µA -10 mA单电源低侧电流感应解决方案的TI精密设计,可作为更低电流感应设计的起点。 它使用INA326三运算放大器IA。

    三个LMP2021运算放大器可配置为三个运算放大器IA,类似于LMP2021数据表第一页上所示。 选择电阻器以获得所需的电压增益。 需要非常高精度(昂贵)的电阻器才能获得准确的增益和CMRR性能。 这就是为什么三个运算放大器IA解决方案通常被单独选择而不是构建一个解决方案的原因。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程